제품이 장바구니에 추가됨

Microscopy

현미경은 생물학적 용도에서 인간의 눈으로는 볼 수 없는 미세한 크기의 세포 또는 시료를 관찰할 때 사용됩니다. 현미경 검사법은 현미경이나 현미경 대물렌즈 등의 현미경 부품을 이용해 검사하고자 하는 샘플의 정보를 보다 자세히 파악할 때 사용하는 기술 분야입니다. 또한 현미경에 특정 조명 기법을 결합하면 피사체의 세부 정보와 콘트라스트를 향상시킬 수 있습니다. 현재 다수의 현미경은 카메라와 호환이 됨에 따라 이미지나 비디오를 모니터에 투사하거나 차후 검사를 위해 이미지를 저장할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 현미경 셋업에 이상적으로 사용할 수 있는 현미경 대물렌즈, 도립 및 스테레오 현미경, 광학 필터 등과 같이 매우 광범위한 종류의 현미경 부품을 취급합니다. 현미경 대물렌즈는 다양한 배율로 제공되며 미츠토요나 올림푸스와 같은 선두 브랜드의 infinity corrected, finite conjugate, reflective objective를 포함합니다. 현미경 대물렌즈는 연구, 산업, 생명 과학이나 일반 연구 용도에 사용하기 적합합니다. 현미경 필터는 형광 이미징 용도에서 특정 파장을 분리하는 데 이상적으로 사용할 수 있습니다.

광학이 있기에 가능한 진단 기술의 첨단화

더 알아보기  
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;