제품이 장바구니에 추가됨
에드몬드 옵틱스에서는 VERI-Q PCR 316을 판매하지 않습니다. 기기 구입 문의는 MiCo BioMed​로 직접 연락하시기 바랍니다.

SpectralMD™

ITOS Trutzschler

사례 연구:
광학을 이용한
신종 코로나 바이러스 진단

미래는 COVID-19(신종 코로나 바이러스)와 같은 감염병의 신속한 발견 및 치료에 의해 좌우됩니다.

신속하고 신뢰성 있는 정밀
COVID-19 테스트

신종 코로나 바이러스인 COVID-19로 인한 팬더믹(세계적 대유행) 현상은 전세계적인 보건 위기를 불러일으켰습니다. 이러한 감염병의 영향을 줄이기 위해 그 어느 때 보다도 신속하고 정확하며 신뢰할 수 있는 검사법이 매우 중요한 시기입니다. 대한민국의 헬스케어 진단 업체인 미코바이오메드(Mico BioMed)는 COVID-19를 1시간 내에 감별할 수 있는 고속의 고감도 분자 진단 장치인 VERI-Q PCR 316을 개발하였습니다.

휴대가 가능한 이 진단 장치는 미세한 DNA 샘플을 확대하여 이를 상세히 연구할 수 있는 ‘실시간 역전사 중합효소 연쇄반응(Real time reverse transcription polymerase chain reaction, rRT-PCR)’ 검사를 위해 광학 필터, 빔스플리터, 렌즈, 미러를 활용합니다. 1시간 이내에 검사 결과를 제공함에 따라 VERI-Q PCR 316은 COVID-19 확산 방지에 필요한 강력한 검사 수단이 될 수 있습니다. 현재 VERI-Q PCR 316은 폴란드, 헝가리, 루마니아, 에콰도르, 방글라데시, 세네갈, 브라질 등의 세계 전역에서 사용 중에 있습니다. 

 Trützschler developed the T-SCAN Camera (4-CCD), which makes observations from 4 different canals while utilizing ITOS polarization filters at key positions to make contaminants detectable
미국질병통제예방센터(CDC)는 COVID-19 확산 방지를 위해 RT-PCR 검사의 시행을 승인함.1
Quick, Reliable, and Accurate COVID-19 Testing

세계적인 보건 과제 해결을 위해서는 검사 속도가 매우 중요함

기타 COVID-19 진단법은 결과를 얻기까지 24간 이상이 소요됨에 따라 공항과 국경 지대에서는 실용적이지 못할 수 있습니다. 실시간 PCR 검사를 활용하는 VERI-Q PCR 316은 환자를 분석하는 시간이 1시간 이내이기 때문에 여행객일지라도 샘플을 채취한 곳과 동일한 곳에서 검사 결과를 바로 확인할 수 있습니다. 검사 결과가 음성으로 판명나면 환자는 바로 퇴원이 가능하나, 양성일 경우에는 자가 격리 및 입원 치료가 필요할 수 있습니다. 

광학을 COVID-19 검출에 활용하는 방법은?

다수의 PCR 검출 시스템은 단파장에 노출될 때 빛을 방출하는 형광 염료를 표적 대상인 이중 가닥 DNA 분자에 표시하는 방식인 형광 검사에 의존합니다.2 이 시스템 장치는 형광 현미경 검사법과 유사한 구성 방식을 따릅니다(그림 1).

SpectralMD’s wound imaging system in use
그림 1:VERI-Q PCR 316과 같은 형광 기반의 PCR 검출 시스템은 간단한 형광 현미경 검사법의 구성 방식과 광학적 디자인이 유사함

여기 필터(excitation filter)는 형광 샘플을 여기시키는 조명 광원으로부터의 파장이 투과하도록 합니다. 여기 파장은 이색성 필터(dichroic filter)에서 반사한 후 렌즈에 의해 샘플에서 초점을 맺습니다. 샘플에서 방출되는 형광은 이색성 필터를 통과한 후 시스템의 디텍터 상에 빛을 집중시키는 렌즈쪽으로 전송됩니다. 이때 형광의 양을 측정하면 PCR 선별 시스템으로 샘플의 COVID-19 양성 여부를 나타내는 분자의 존재를 알아낼 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 MiCo BioMed의 VERI-Q PCR 316 장비처럼 인류의 생명을 구할 수 있는 응용 분야에 광학 부품을 공급하는 것에 대한 자부심을 갖고 있습니다. 광학으로 가능해진 기타 수많은 기술과 더불어 이 장비는 더욱 안전하고 건강한 내일을 만드는 데 앞장섭니다.  

참고 문헌

1. "ACCELERATED EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST." Laboratory Corporation of America, Mar. 2020.

2. "Real Time PCR." PREMIER Biosoft, www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
Bandpass Filters TECHSPEC LOGO

밴드패스 필터

  • 5nm의 좁은 대역폭
  • 자주 이용되는 형광단(Fluorophores)을 위한 일반 파장
  • 다양한 필터로 구성된 키트 이용 가능

바로 보기
Beamsplitters TECHSPEC LOGO

빔스플리터

  • Plate, Cube, Pellicle 및 기타 특수 유형
  • 편광, 비편광, 레이저 라인 버전으로 제공
  • 350 – 1620nm의 코팅 옵션
바로 보기
Optical Lenses TECHSPEC LOGO

광학 렌즈

  • 구면, 비구면, 아크로매틱 렌즈
  • 선택의 범위가 넓은 사이즈 및 코팅
  • 모든 어플리케이션에 적합한 글래스, 플라스틱, 크리스털라인 렌즈
바로 보기
Optical Mirrors TECHSPEC LOGO

광학 미러

  • 매우 다양한 금속 및 유전체 코팅
  • 플랫, 포커싱, 특수 미러
  • 레이저 유도 손상 임계치(LIDT)가 높은 버전

바로 보기
The Future Depends on Optics
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;