제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스, HP+/HPi+ Series Fixed Focal Length Lens로 2025 Inspect Award에서 3위 수상

머신 비전 어플리케이션에서 탁월한 성능을 입증한 고해상도 렌즈

6/24/2025, Seoul, South Korea   —

세계 최고의 글로벌 광학 부품 제조 업체이자 이미징 솔루션 공급 업체인 에드몬드옵틱스는 2025 Inspect Award에서 Vision 부문 3위를 수상했습니다. 이번 수상은 에드몬드옵틱스가 새롭게 선보인 TECHSPEC® HP+/HPi+ Series Fixed Focal Length Lens가 고해상도 구현과 다양한 성능 측면에서 높은 평가를 받으며, 심사위원들에게 깊은 인상을 남긴 결과로 풀이됩니다.

초점 거리 옵션으로 16mm, 25mm, 35mm가 제공되는 두 렌즈 모델은 무게가 가볍고, 부피를 덜 차지하며, 요건이 까다로운 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 두 렌즈 모델 모두 1.2” 센서가 장착된 카메라에 최적화되어 있으며 최대 2450만 화소를 지원합니다. 또한, 기계적 안정성을 유지하면서도 우수한 이미지 품질을 제공하기 때문에 로봇 암(arm)이나 자동화 검사 시스템처럼 공간 제약이 있는 환경의 비전 시스템에 적합합니다.

HP+ Series Fixed Focal Length Lens는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 유연하게 통합할 수 있는 필터 스레드가 특징이며, HPi+ Series Fixed Focal Length Lens는 크기, 무게, 비용을 최소화하는 간소화된 메커니즘으로 조리개와 초점이 없는 설계가 적용되어 있어 SWaP에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 두 렌즈 모델 모두 환경 변화가 큰 조건에서도 안정적으로 고성능을 유지합니다.

Gregg Fales(에드몬드옵틱스의 Marketplace Director)는 "이번 수상을 매우 기쁘게 생각합니다. 이는 혁신을 향한 에드몬드옵틱스의 지속적인 노력과 제품에 대한 고객의 신뢰를 다시 한번 입증하는 성과입니다”라고 말했습니다. 이어 ”두 렌즈 모델은 시스템 설계자에게 성능 저하 없이 뛰어난 유연성을 제공하는 강력한 제품 포트폴리오의 일환"이라고 덧붙였습니다.

Inspect Award는 머신 비전 및 광학 계측 분야의 선도적인 유럽 무역 저널인 inspect가 매년 주최합니다. 비전, 자동화·제어, 중소기업 혁신, 인공지능(AI) 등 4개 부문에서 혁신적인 제품을 선정하며 공개 투표를 통해 최종 수상작을 결정합니다. 후보에 오른 제품들은 업계 전문가와 사용자들로부터 기술력과 시장성에 대한 평가를 받게 되며, 그 결과는 업계 트렌드와 영향력을 보여주는 중요한 지표로 활용됩니다. 이번 수상은 에드몬드옵틱스가 꾸준히 보여준 기술 혁신과 품질 우수성을 다시 한번 입증한 것으로, 이전 수상 이력과 함께 에드몬드옵틱스의 업계 내 입지를 더욱 공고히 하는 성과라 할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스 기업 정보:

에드몬드옵틱스(EO)는 1942년부터 80년 이상의 경험을 바탕으로 생명 과학, 바이오메디컬, 산업 검수, 반도체, R&D 등 다양한 시장에 고품질의 광학 부품 및 솔루션을 공급하는 신뢰할 수 있는 파트너로 명성을 쌓았습니다. EO는 전 세계 19곳에서 1,300여 명의 직원과 함께하며 사업 및 채용 규모를 지속적으로 확장하고 있습니다.

EO는 광학 및 포토닉스 분야의 선도 기업으로 혁신과 확장을 통해 점차 진화하는 고객 요구 사항에 부응하고 있으며 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 크게 두 가지 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 첫째, 업계의 유명 브랜드를 방대하게 취급하는 광학마켓이 있습니다. 둘째, 정밀 광학 및 이미징 부품에 대한 맞춤 제작과 대량 생산을 지원하는 첨단 제조 서비스가 있습니다.

EO의 광학마켓은 글로벌 공급망과 회사 제조 시설을 통해 34,000여 개의 표준 제품을 제공하고 있으며, 고객이 원하는 어플리케이션에 적합한 부품을 찾을 수 있도록 하기 위해 2,900여 개의 신제품을 비롯하여 지속적으로 제품 목록을 확장하는 데 주력하고 있습니다. EO의 광학마켓은 고객의 광학 프로젝트 여정을 지원하는 원스톱 쇼핑몰로 고객은 이를 통해 EO의 고품질 광학 부품뿐만 아니라 40여 개의 유명 브랜드 제품을 살펴볼 수 있습니다. 또한, 300만여 개의 제품을 보유하고 있어 최상의 재고 상태를 유지하고 있고 신속 배송이 가능합니다. EO는 24시간 연중무휴 채팅을 통해 제품 및 어플리케이션 지원 서비스를 제공하여 고객 경험을 향상시키며, 이는 업계 최초로 고객과 엔지니어를 연결하는 것으로 언제 어디서나 다양한 산업 분야에 대한 실시간 안내를 받을 수 있습니다.

EO의 첨단 제조 서비스에서는 고품질 광학 및 이미징 부품/시스템에 대한 맞춤형 설계, 프로토타입 제작, 대량 생산을 지원합니다. EO는 설계, 프로토타입 제작, 생산 단계를 거쳐 매년 200만여 개의 광학 부품과 17만여 개의 광학 어셈블리를 제조합니다. 세계 각지에 위치한 4개의 설계 센터와 9개의 전문 공장을 토대로 자체 설계 및 제조 역량과 계측 전문 지식 및 리소스를 보유한 EO는 고객이 원하는 대량 생산 또는 맞춤형 제조 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다. EO의 광학 및 광기계 설계 전문가 팀, 프로젝트 매니저, 제조 전문 엔지니어는 프로젝트 시작부터 각 단계마다 원활한 기술 지원 서비스를 제공합니다. EO는 맞춤형 광학 부품을 제공하는 파트너입니다.

자세한 내용을 확인하고 싶으시거나 엔지니어와의 상담이 필요하거나 EO 제품을 살펴보고 싶으시면 www.edmundoptics.co.kr 을 방문해 주세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;