제품이 장바구니에 추가됨

본사

101 East Gloucester Pike
Barrington, NJ 08007 USA

배링턴에 위치한 에드몬드옵틱스 본사는 글로벌 운영 센터로 엔지니어링, 제조, 품질 보증 및 유통 센터를 관리합니다.

ISO
ISO 9001:2015
인증서 보기
ISO 13485:2016
인증서 보기

ISO 9001:2015 인증 획득!

ISO Logo 

에드몬드옵틱스는 미국 뉴저지주 배링턴에 위치한 본사를 포함한 여러 시설에서 ISO 9001 인증을 받았음을 공표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 에드몬드옵틱스는 숙련된 직원이 모니터링하면서 가장 혁신적인 광학 테스트를 받는 엄격한 글로벌 품질 관리 프로그램을 채택했습니다.

에드몬드옵틱스가 제조하는 제품은 품질 관리 프로그램을 통해 엄격하고 철저한 테스트를 거치며, 내부의 글로벌 품질 관리 절차를 준수합니다.


ISO 13485:2016 인증 획득!

에드몬드옵틱스는 공식적으로 ISO 13485 인증을 획득하였습니다. 이번 인증 획득을 통해 고객의 요구 사항 및 관련 규정을 충족하고 의료 장비에 들어가는 부품 및 하위 조립품을 제조하는 데 필요한 고품질 관리 시스템을 갖춘 업체로 공식 인정을 받게 되었습니다. 글로벌 품질 관리 프로그램의 핵심 요소로는 철저한 예방 및 시정 조치 절차, 최첨단 계측 플랫폼, 지속적 개선을 위한 노력 등이 있습니다.

에드몬드옵틱스는 형광 이미징부터 유세포 분석, 광간섭 단층촬영 등 다양한 의료 분야에 필요한 광학 부품 및 어셈블리를 공급합니다. 이러한 분야는 전 세계인들의 생명을 구하고 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 에드몬드옵틱스에서 취급하는 관련 제품으로는 광학 필터, 렌즈, 윈도우, 미러, 편광기, 빔스플리터, 현미경 대물렌즈가 있습니다. 에드몬드옵틱스의 생명 과학 어플리케이션 및 의료 장비 편을 참고하세요.


ISO 14001 - 환경 정책

에드몬드옵틱스는 1942년부터 광학 및 광학 부품 분야의 선두주자로 활동해 왔습니다. 에드몬드옵틱스는 창립 이래 끊임없이 변화하는 시장의 요구에 부응하기 위해 업무 방식을 지속적으로 개선해왔습니다. 전 세계적으로 환경에 대한 인식이 점점 더 높아지는 가운데 에드몬드옵틱스는 환경 관리를 기업 운영의 핵심으로 삼고 있습니다. 이를 위해 ISO 14001 환경경영시스템(EMS)을 도입하여 자원 효율성 개선과 폐기물 감소를 위한 기준을 수립하고 실천하고 있습니다. 에드몬드옵틱스의 이러한 노력은 친환경 제품과 서비스에 대한 수요와 공급을 촉진하고 기업 전반에서의 폐기물 감소에 기여할 것으로 기대합니다. 2016년 1월에는 ISO 14001 인증도 획득했습니다.


ISO 정책

본사의 환경 정책은 모든 사람이 기업의 환경적 목표를 이해하도록 돕기 위해 마련되었습니다. 에드몬드옵틱스는 당사의 활동, 제품, 서비스가 환경에 미치는 영향을 가능한 한 최소화하는 것을 정책으로 삼고 있습니다. 또한, 지속적인 환경 개선, 오염 물질 저감, 환경 관련 법적 및 기타 요건 준수를 위해 최선을 다하고 있습니다.

ITAR 인증 획득 및 규정 준수

에드몬드옵틱스는 방산물자의 제조 및 수출 활동을 통제하는 정부 규정인 ITAR(국제무기거래규정)을 준수합니다.

에드몬드옵틱스는 ITAR 등록 기업으로 해당 규정을 준수하면서 엄격한 기밀 유지를 약속하고 광학 부품을 제조합니다. ITAR 규정에 따르면 방위 및 군사 기술과 관련된 정보나 자료는 국무부의 승인을 받지 않으면 미국인이 아닌 사람이 공유받을 수 없습니다.

따라서 에드몬드옵틱스에서 광학 부품을 구매할 경우 주문 정보는 기밀로 유지됩니다. 에드몬드옵틱스는 제조 공장뿐만 아니라 기밀문서 및 자료의 보안을 유지하기 위해 최선을 다합니다. 에드몬드옵틱스는 ITAR 등록 기업으로 광학 부품을 제조하는 데 있어 해당 규정은 물론 모든 연방 규칙 및 규정을 준수하므로 안심할 수 있는 제조 업체입니다.

ISO 14001

에드몬드옵틱스는 환경에 미칠 수 있는 영향을 여러 측면에서 파악하고 이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 일례로 종이 사용 절감, 친환경 포장, 주방 및 카페테리아에서의 환경 친화적 실천, 재활용 방식 개선 등이 있습니다. 모든 프린터는 양면 인쇄를 하도록 설정되어 있습니다. 또한, 인쇄보다 전자 문서 활용을 권장하고 있습니다. 결과적으로 프린터 용지 사용량이 크게 줄었습니다. 에드몬드옵틱스는 장기적으로 폐기물을 줄일 수 있도록 포장재 디자인을 개선했습니다. 식당과 카페테리아에서는 모든 비품을 생분해성 친환경 제품으로 전환했으며, 건물 전체에 재활용 시스템을 도입했습니다.

포장

물류 현장에서 발생하는 환경 오염을 줄이기 위해 여러 2차 포장재를 친환경 소재로 전환하는 작업을 진행했습니다. 그 결과, 렌즈 포장에 사용되던 플라스틱 폼 랩과 천 소재 파우치가 지속 가능한 대체재로 교체됐습니다. 기존 포장재는 재활용이 가능하고 생분해가 되는 골판지 및 글라신(glassine) 봉투로 바뀌었습니다. 또한, 운송 과정에서 발생하는 과도한 폐기물을 줄이기 위해 포장 전문 업체와 협력하여 1차 포장재 디자인도 개선했습니다.

친환경 카페테리아 & 식당

2014년 한 해 동안 에드몬드옵틱스 본사에서만 약 52,000개의 스티로폼 컵이 사용되었으며, 이는 직원 1인당 연간 약 276개의 컵을 사용한 것이 됩니다. 이를 개선하기 위해 에드몬드옵틱스는 스티로폼 컵 사용을 전면 중단했습니다. 모든 직원에게 재사용 가능한 머그컵과 음료컵이 지급되었으며, 식당에서도 기존 플라스틱 식기를 생분해성 친환경 제품으로 교체했습니다. 이러한 변화는 큰 성과를 거두었고, 현재 건물 내에서는 플라스틱이나 스티로폼 컵을 찾아볼 수 없으며 일회용 식기는 매립지에서 생분해가 가능합니다.

재활용

에드몬드옵틱스는 모든 폐기물을 안전하고 환경 친화적인 방식으로 처리하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 폐기물 및 재활용 처리 업체와 협력하여 사무실과 창고에서 발생하는 폐기물과 재활용품을 처리하고 있습니다. 여기에는 매년 처리되는 15톤의 골판지와 5톤의 종이를 비롯해 다양한 폐기물이 포함됩니다. 또한, 직원 개개인의 재활용 참여를 높이기 위해 사무실과 카페테리아 곳곳에 분리수거함을 비치했습니다.

RoHS & REACH

에드몬드옵틱스는 사업을 운영 중인 모든 지역에서 환경 관련 규정과 법규를 준수하는 것은 물론 RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 준수와 같은 더 높은 수준의 책임을 실천하기 위해 노력하고 있습니다. RoHS 지침 개정판(‘Recast’ 혹은 ‘RoHS 2’)은 2011년 6월 8일에 채택되었으며, 같은 해 7월 1일 EU의 공식 기록 관보에 게재되면서 발효일이 확정되었습니다. 이 개정판은 2006년 6월부터 전기·전자장비(EEE: Electrical and Electronic Equipment)의 유해 물질을 규제해 온 기존 RoHS 지침을 대신합니다. 이후 2019년 7월 22일에 ‘RoHS 3’라는 이름으로 재개정되어 규제 대상 유해 물질을 10종으로 확대했습니다.

전기·전자장비에 사용이 제한되는 유해 물질 10종으로는 납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬, PBB, PBDE, 비스(2-에틸헥실), DEHP, BBP, DBP, DIBP가 있으며, 이러한 규제를 준수하지 않은 제품은 EU 내 판매가 제한됩니다.

RoHS 지침에는 CE 마크 관련 조항도 포함되어 있습니다. 따라서 전기·전자 제품/기기/장비에 CE 마크가 부착되어 있으면 해당 제품은 RoHS 지침을 준수하는 것입니다. 이러한 지침의 영향력은 전 세계적으로 확인이 가능합니다. 대부분의 제조사, 수입업체, 수출업체뿐 아니라 소비자들 역시 EU 시장에서 제품을 판매하거나 구매할 때 RoHS 준수 또는 관련 예외 조항 충족 여부를 요구하고 있습니다.

판매하려는 제품에 6가지 유해 물질 중 하나가 포함되어 있으면 어떻게 되나요?

RoHS 지침에서 허용한 최대 수준을 초과하는 제품은 2006년 7월 1일 이후부터 EU에서 판매할 수 없습니다. 또한, 많은 국가들이 자체적인 RoHS나 유해 물질 규제 정책을 시행하고 있습니다.

에드몬드옵틱스에서 구매하는 제품은 RoHS 지침을 준수하나요?

에드몬드옵틱스는 다양한 제품을 제조하고 공급하는 기업입니다. 제품 설계자와 공급업체와 협력하며 제품 라인을 지속적으로 검토 및 개선하고 RoHS 요건을 최대한 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 광학 제품의 특성상 기술 어플리케이션에서 요구되는 유효 굴절률, 부분 분산, 자외선 투과율 등을 유지하기 위해 일부 광학 부품에 규제 대상 물질이 포함될 수 있습니다. 규제 대상 물질이 포함된 제품의 경우 해당 규제 기관에서 정기적으로 검토하는 예외 조항을 활용하고 있습니다. 다만, 일부 예외 조항은 갱신되지 않거나 만료될 수 있습니다. 이러한 상황이 발생할 경우 웹사이트와 모든 관련 문서를 신속히 업데이트하여 최신 정보를 제공하도록 최선을 다하겠습니다.

RoHS 2로 인해 에드몬드옵틱스 제품 라인에 어떤 변화가 있었나요?

예외 조항 만료: 현재 일부 제품에 적용된 예외 조항이 만료되었습니다. 이러한 예외 조항은 만료 6개월 전까지 EU 집행 위원회에 의해 갱신될 수 있습니다.

CE 마크: 에드몬드옵틱스가 EU로 직접 수입하는 전자제품에는 CE 마크가 필요합니다. 이는 전자제품으로 분류되지 않는 광학 소재 및 제품에 적용되지 않습니다. 구매하려는 제품이 RoHS를 준수하지 않는 경우 에드몬드옵틱스의 제품 지원 전문가에게 문의하시면 고객이 원하는 어플리케이션에 적합한 RoHS 준수 제품을 안내받을 수 있습니다. 특정 재고 번호의 현재 상태를 확인하고 RoHS 준수 제품의 인증서를 출력하려면 RoHS 조회 서비스를 이용해 주세요.

에드몬드옵틱스가 지속적으로 준수하기 위해 노력하고 있는 또 다른 규정은 REACH로, 이는 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한에 관한 법률입니다. REACH는 화학 물질로 인한 위험으로부터 인간의 건강과 환경을 모두 보호하는 것을 목표로 합니다. 화학 물질 목록은 연중 여러 차례 업데이트되므로 에드몬드옵틱스는 이 규정을 지속적으로 준수하기 위해 데이터베이스를 관리하고 있습니다.

지속 가능성을 위한 당사의 노력에 대해 자세히 알아보려면 지속 가능성 페이지를 확인해 주세요.

커뮤니티

에드몬드옵틱스는 학교 방문, 본사 견학, 다양한 디지털 학습 자료 제공 등 학생 대상 지원 프로그램을 활용하여 학생들에게 광학의 세계를 소개합니다.

Edmund Optics는 봉사활동을 높이 평가함으로써 매년 직원들이 원하는 비영리 및 자선 단체에서 자원봉사 활동을 할 수 있는 유급 휴일을 지원합니다. 당사 직원들이 자원봉사 활동을 해온 기구로는 Surfrider Foundation, Newton Creek Watershed, Sustainable Haddonfield, GMO Free NJ 및 기타 단체가 있습니다.

Edmund Optics Barrington은 매년 아이들을 초청하여 직원들과 하루 종일 즐겁게 놀 수 있는 날을 주관합니다. 초청된 아이들은 사내 직원들과 함께 광학 부품을 탐험하거나 광학 실험을 경험할 수 있습니다. 마지막으로 전 직원 및 아이들이 모여 수년 후 자라날 기념수를 함께 심습니다.

또한, 당사는 매월 직원들이 기부활동을 할 수 있는 자선 업체와 협약을 맺습니다. 사내 보조금 및 기부금은 특정 자선 단체에 기증되며 일부 금액은 환경 보호 활동에 힘쓰는 단체에 지원됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;