제품이 장바구니에 추가됨

Victor Tango

Victor Tang

사례 연구:
자율 주행 차량을 이용한 안전 도로 설계

미래의 교통수단은 이미징 시스템을 탑재한 안전하고 스마트한 자율 주행 차량의 활용 여부에 따라 좌우됩니다

미래의 교통
문제 해결 방안

Victor Tango AutoDrive는 완벽한 자율 주행 차량을 설계하고 제작하기 위해 다른 대학과 서로 경합을 벌이고 있는 버지니아 공대 학생들로 구성된 연구팀입니다. 이 연구팀은 이미징 시스템, 광선 레이더, 프로세싱 알고리즘을 이용해 차량이 차선 내에 머물고 보행자와 기타 장애물을 피하면서 도시 환경에서 안전 운행이 가능하도록 연구 중에 있습니다. 에드몬드 옵틱스(EO)는 Vitor Tango AutoDrive를 후원하고 이미징 렌즈, 카메라, 엔지니어링 서포트를 지원하며 미래의 교통 문제 해결에 협조할 수 있음을 자랑스럽게 생각합니다.  

인텔(Intel)은 2035년에서 2050년 사이에 자율 주행 차량이 적어도 58만 5천명의 목숨을 구할 것으로 추정하고 있습니다.1

자율 주행 차량의 전망

매년 125만명이 교통사고로 사망하며 2천만명에서 5천만명 정도가 중상을 입습니다.2 자율 주행 차량을 도입하면 교통사고 및 난폭 운전을 예방할 수 있어 사망자의 수가 줄어드는 더욱 안전한 도로를 만들 수 있습니다. 자율 주행차는 또한 사고를 예방하고 가속과 제동을 최적화해 교통 혼잡을 줄이면서 연비를 개선할 것으로 기대하고 있습니다. 인텔(Intel)은 자율 주행차 산업이 2035년에는 8000억 달러, 2050년에는 7조 달러로 성장할 것으로 전망합니다.1  

The adoption of autonomous vehicles has the potential to eliminate the majority of traffic-related accidents
그림 1: 자율 주행 차량을 도입하면 대다수의 교통사고에 대한 예방이 가능해짐

AutoDrive Challenge™

Victor Tango AutoDrive는 3년간 완전 자율 주행 차량을 설계하는 임무를 맡은 8개 대학의 학부생으로 구성된 AUTODRIVE CHALLENGE™ 팀 중 하나입니다. 각 팀은 Chevy Bolt 차량을 지원받아 정적 및 동적 장애물을 피하면서 도시 환경에서 자율 주행이 가능하도록 연구 중에 있습니다. AE International and General Motors는 AutoDrive Challenge™를 지원하는 공식 후원 업체입니다.  

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

에드몬드 옵틱스와 파트너십 체결

Victor Tango AutoDrive의 공식 후원 업체인 에드몬드 옵틱스(EO)는 Chevy Bolt를 완전 자율 주행차로 만드는 데 필요한 각종 제품과 엔지니어링 지원을 제공하였습니다. 자율 주행차가 차선, 다른 차량, 보행자, 기타 장애물을 감지하기 위해서는 이미징 기반의 인식 시스템이 반드시 요구되었습니다. Victor Tango AutoDrive에 필요한 것은 밝은 곳 뿐만 아니라 어두운 곳에서도 사물을 관찰하고 차량 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 갖추기 위해 HDR(high dynamic range) 및 높은 프레임 레이트를 가진 카메라였습니다. EO의 솔루션 엔지니어링 팀은 Victor Tango AutoDrive와 긴밀히 협력하며 적절한 카메라와 렌즈를 선택하는 데 도움을 주었습니다. 해당 옵션들을 모두 검토 후 자율 주행차가 주어진 환경을 정확하게 탐색 주행할 수 있도록 EO는 3종류의 TECHSPEC® Imaging Lens를 비롯해 함께 사용할 수 있는 Allied Vision Prosilica GT Series GigE Camera를 제공하였습니다.

에드몬드 옵틱스는 Victor Tango AutoDrive를 후원하게 됨을 자랑스럽게 생각하며 더욱 안전한 미래를 가꾸어 나가기 위해 Victor Tango AutoDrive의 연구팀이 자율 주행 차량의 기술적 한계를 계속해서 극복하길 간절히 고대합니다. 


참고 문헌

1 “Accelerating the Future: The Economic Impact of the Emerging Passenger Economy.” Strategy Analytics, Intel Corporation, June 2017.

2 “The High Toll of Traffic Injuries : Unacceptable and Preventable.” Open Knowledge Repository, World Bank Group, Dec. 2017, openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29129.

The Future Depends on Optics
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;