• 국가/지역 선택
  • 안녕하세요, 님! 내 정보
  •   
 

용어 정리: D

Dark Current(암전류)

Optical radiation이 detector에 영향을 주지 않을 때 photodetector의 작동으로 발생하는 열전류를 의미합니다. 

  관련 용어 Threshold Current

Darkfield Illumination

현미경 용도에서 렌즈와 직각을 이루는 가장자리를 통해 반투명한 피사체로 들어오는 빛을 말합니다. 머신 비전 용도의 조명 형태에서는 대부분의 빛이 피사체를 투과하지 못합니다. 이로 인해 가장자리와 결함이 있는 표면 쪽에 위치한 빛은 detector 방향으로 분산이 일어나, 고대비 고휘도의 스팟이 발생하게 됩니다.

Decibel (dB, 데시벨)

파워 레벨과 관련된 대수 측정값입니다. 이것은 광섬유에서 감쇠의 정도를 명시하는 데 사용됩니다. 

  관련 용어 Attenuation , Optical Fiber

Depth of Field (DOF)

특정 spatial frequency 혹은 resolution에서 수용 가능한 수준의 contrast는 유지하면서, 이미지 처리되는 피사체가 best focus plane 내외로 이동하는 거리.

  관련 용어 Working Distance (WD) , Contrast , Resolution

Depth of Focus (초점 심도)

Depth of field와 동일한 이미지 공간. 피사체가 일정한 거리에 있는 경우, best focus plane에서 최대 위치 이동 시 특정 spatial frequency에서도 이미지는 각각의 contrast를 유지합니다.

Design Wavelength (DWL)

A common specification for optical components describing the specific wavelength of light at which the components are intended to be used, or the wavelength of light used in specifying or testing an optical component for a wavelength dependent specification such as reflectivity or transmission. Optical components used over a range of wavelengths will typically have optimal performance at the DWL and decreasing performance as the wavelength moves further away from the design wavelength. DWL has units of length and is most commonly reported in nanometers (nm) or microns (μm).

 See also: Wavelength.

Detectivity(검출능)

Photodiode의 검출 능력 또는 감도의 측정을 의미합니다. 등가 잡음 전력(NEP)의 역수입니다.

Dichroic Beamsplitter

Plate beamsplitter의 종류 중 하나로 파장에 따라 입사광이 나눠집니다.

  관련 용어 Beamsplitter , Plate Beamsplitter

Dichroic Coating

필터나 미러 코팅으로 빛을 편광되는 대신에 파장에 따라 투과 또는 반사가 되도록 해줍니다. 입사각과 물질의 두께에 따라 색이 다양합니다. 금속 코팅은 스펙트럼으로 좀 더 평평한 경향을 보입니다.

Dichroic Filter

얇은 필름으로 코팅된 필터 중 하나로 주어진 스펙트럼에서 원하는 투과영역과 반사영역의 비율을 가지는 필터입니다. 이것은 종종 color filter (additive와 substractive 둘 다)로도 사용됩니다. Dichroic filter는 각도에 약간 민감하지만 interference filter보다는 더 수용하는 편입니다.

  관련 용어 Filter

Dielectric Coating(유전체 코팅)

전기 절연체 물질로 구성된 코팅의 한 종류입니다. 반사 코팅은 높고 낮은 계수의 물질층 (substrate와 비교시) 으로 구성되어 있으며, 이는 특정한 파장 영역에서 특정한 반사율을 얻기 위함입니다. 

Diffraction (회절)

파동(wave)이 장애물을 만날 경우, 간섭(interference)의 생성 여부에 의해 intensity distribution에 생기는 변화로서 입사 웨이브 프런트와는 다른 distribution을 만들어 냅니다.

  관련 용어 Diffraction Grating

Diffraction Grating(회절 격자)

회절 격자는 빛(백색광)을 각각의 빛으로 분리시키는 광학 부품 입니다. 입사광이 투과 격자의 파인 홈과 충돌하면 고정된 각도에서 반대편 격자로 분리됩니다. 반대로 입사광이 반사 격자의 파인 홈과 충돌하면 빛이 반사되며 고정된 각도와 같은 쪽으로 분리됩니다. 

Diffraction Limit (회절 제한)

광학 혹은 이미징 시스템에서 확보할 수 있는 resolution의 최대치를 결정짓는 이론적 제한 요인이며, 렌즈의 F/# 값을 곱한 광파장의 역(inverse)으로 계산됩니다.

Diffuse Illumination

대형 광원에서 비롯된 빛으로서 확산성을 띄나 공간적으로 균일성을 갖습니다. 피사체의 균일한 조도를 위해 사용됨.

Diffusion(확산)

큰 입체각 너머로 빛이 산란되는 효과를 말합니다. 빛은 불규칙한(거친)표면으로부터 투과되거나 반사되므로써 확산됩니다. 일반적으로 확산을 막기 위한 용도에 대한 예방책이지만 diffuser는 원하는 효과를 내기 위해서 특정한 양만큼의 확산이 되도록 하는데 사용될 수 있습니다(i.e. glare 감소, homogenating a beam, 레이저 용도에서 speckle 제거 등)

Digital Signal(디지털 신호)

Regular step에서 변화하는 신호를 말합니다. 신호 레벨은 각각의 step에서 숫자로 표현됩니다.

Digital Signal Processing (DSP)

high-end 산업 카메라에서 주로 볼 수 있으며, 이것은 디지털에서 아날로그로의 전환에 따라 회복된 결과 신호를 강화/변화하기 위해서 전체 또는 표준 비디오 신호의 일부를 아날로그에서 디지털 신호로 전환합니다. 개선은 대부분 더 정확한 색 표현을 위한 RGB balancing과 관련이 있습니다. 

  관련 용어 Analog Signal , Digital Signal

DIN (Deutsche Industrie Norm)

현미경의 대물렌즈와 접안렌즈 설계를 위한 산업 표준 규격. DIN 표준 현미경은 160mm의 튜브 길이를 갖습니다. 

Diopter

렌즈의 초점거리를 미터 단위로 나타낸 수의 역수와 같은 광학 측정 표준 단위를 말합니다. 

Directional Illumination

단일 혹은 다중 광원의 점광원(point source) 조명

Dispersion(분산)

물질의 굴절률이 파장에 따라 얼마나 변화하는지에 대한 측정을 의미합니다. 이것은 또한 색수차로 알려진 파장의 분리로도 결정됩니다. 정량적으로 분산은 아베수의 역수로 주어집니다.

Distortion (왜곡)

최대 field에서 정의되는 배율 변화시 field의 높이가 변화하는 비선형 기하학 수차를 의미합니다. 사각형의 격자를 이미징할 경우 positive 왜곡은 pincushion 효과를 주고 반면에 negative 왜곡은 barrel 효과를 냅니다.

  관련 용어 Magnification , Aberration

Distortion, Non-Monotonic

이미지 전반의 징후 및 규모를 변화시키는 왜곡으로서 wave 혹은 mustache distortion으로도 불립니다.  

Divergence(발산)

레이저로부터 거리가 증가함에 따라 광원이 증폭되는 정도를 설명하는 용어입니다. 발산은 일반적으로 특정한 각도로 발생하며 탄젠트 계산을 통해 주어진 거리에서의 spot 사이즈를 예측하는데 사용될 수 있습니다. 빔 발산은 빔의 지름을 확장시킴으로써 긴 거리를 줄일 수 있습니다. 

  관련 용어 Fan Angle , Beam Divergence

Double Gauss Design

표준 fixed focal length lens보다 적은 왜곡과 우수한 수차 보정을 제공하는 낮은 f/#의 이미징 렌즈 설계입니다. 그러나 이 렌즈는 남아있는 완곡한 구면수차를 겪을 수 있습니다. 두 개의 가우스 렌즈는 각각 negative doublet 렌즈와 positive singlet으로 구성되었으며, 대칭적으로 위치합니다. Double Gauss lens는 일반적으로 머신 비전 용도에 사용됩니다.

Double-Concave (DCV) Lens

양쪽 표면이 안쪽으로 커브 형태를 가지는 단일 렌즈로 negative focal length를 가집니다. infinite/ infinite conjugate에 최적화되어 있으며, 이미지 축소나 빛을 퍼지게 하는데 적합합니다. 

Double-Convex (DCX) Lens

양쪽 표면이 바깥쪽으로 커브 형태를 가지는 단일 렌즈로 positive focal length를 가집니다. finite/ finite conjugate 이미징에 최적화되어있으며, electronic imaging, relay system, image projection에 적합합니다.

Doubler Tube

Doubler라고도 알려져 있으며, 주어진 FOV의 1/2에서 특정한 working distance에서 배율을 두 배로 확대시키는 negative focal length achromatic lens로 구성된 이미징 렌즈 어댑터입니다. 

Doublet Lens

Achromatic lens처럼 두 개의 광학 부품이 붙어있는 렌즈입니다.

  관련 용어 Double Gauss Design , Achromatic Lens

Dove Prism

프리즘의 종류 중 하나로 두 번 회전함으로서 이미지를 반전시킵니다. 이것은 코팅된 제품과 코팅되지 않은 제품 두 가지 버전으로 이용가능합니다. 코팅되지 않은 dove prism은 이미지 회전에 사용됩니다. 코팅된 dove prism은 이미지를 입사된 ray와 평행하게 반사시킵니다.

  관련 용어 Retroreflector

Drive Ratio

Motorized stage에서 lead screw revolution에 따른 모터 revolution의 비율을 의미합니다. 

Dynamic Range

빛을 감지할 수 있는 가장 높은 레벨과 가장 낮은 레벨의 차이. 이러한 차이는 개별 픽셀의 saturation capacity, dark current 혹은 dark noise, ADC circuit 및 gain 설정에 의해 물리학적으로 측정됩니다.

Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging 및 laser optics assemblies, 그리고 mechanics는 EO 전문 제품의 일부에 지나지 않습니다.

에드몬드 옵틱스의 엔지니어는 최상의 솔루션을 제공할 수 있는 전문가들입니다. 기성품부터 맞춤형 설계까지, EO가 갖춘 산업 및 기술에 관한 전문적 지식으로 고객의 요건을 충족해 드립니다.

세계적인 수준의 서비스를 지역별로 제공하고자 미국, 유럽 및 아시아에 15개 이상의 지역 사무소 운영.

Edmund Optics에 연락할 일이 있으신가요? 여러분의 필요에 맞는 당사의 빠르고 친절한 서비스를 이용하십시오.

제품 견적 요청은? 2가지 단계의 견적 진행을 위해 제품의 재고 번호를 입력해 주십시오.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×