에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Laser Optics

에드몬드 옵틱스는 소재 가공, 의료 장비, 엔터테인먼트 프로젝트, 동적 계측용 센싱 등 다양한 레이저 응용 분야에 이상적인 광학 부품을 설계 및 제조하는 업체입니다. 다중 이온 빔 증착 코팅 챔버, 이온 빔 스퍼터링(IBS) 코팅 챔버, 자성유체연마(MRF)와 같은 고급 제조 장비를 활용하는 EO는 레이저 미러부터 레이저 비구면 렌즈 및 레이저 빔 익스팬더에 이르는 여러 종류의 고품질 레이저 광학을 취급합니다. EO에서 공급하는 모든 광학 부품은 제조 사양과 최종 사양을 일관되게 충족하기 위해 제조 시 cavity ring-down spectroscopy (CRDS), interferometry, differential interference contrast (DIC) microscopy 등의 다양한 광학 계측 기술이 동원됩니다. 주문 즉시 배송이 이루어지는 광범위한 종류의 EO 레이저 광학 부품을 활용하면 프로토타이핑을 더욱 쉽고 효율적으로 진행할 수 있습니다. 대량 제작이나 맞춤형 설계가 필요한 경우에는 글로벌 정밀 제조 단지 중 한 곳에서 대량의 레이저 광학 부품을 직접 공급해드립니다.

 

레이저 제품 카테고리

Laser Lenses

Laser
Lenses

Beam Expanders

Laser Beam Expanders

Laser Line Mirrors

Laser
Mirrors

Laser Windows

Laser
Windows

Beamsplitters

Laser
Beamsplitters

Prisms

Laser
Prisms

Laser Polarizers

Laser
Polarizers

 

계측기술: 측정이 불가능하면, 제작도 불가능합니다

 

레이저 랩 동영상 시리즈

레이저 광학 랩 비디오는 제품 유형, 기술 사양, 코팅 기술 등을 포함한 레이저 광학의 개념에 대해 다룹니다. 고객의 광학적 지식을 넓히고 어플리케이션에 가장 적합한 제품을 선정할 수 있도록 각 동영상은 레이저 옵틱의 특정 요소에 관한 깊이 있는 정보를 제공합니다.

 

레이저 어플리케이션

레이저 광학 제조

레이저를 이용한 소재의 가공은 제조 절차에 있어 중요성이 빠르게 확장되어 가고 있습니다. 제조 과정에서 레이저를 활용하면 정확도가 높아지면서 빠른 속도로 절차를 진행할 수 있습니다. 레이저가 적용되는 제조 용도로는 레이저 용접부터 표면 가공까지 범위가 다양하며, 모든 종류의 소재에 적용할 수 있습니다. 소재별 제조 과정에는 laser mirror와 laser beam expander와 같은 다양한 종류의 옵틱이 이용되어 처리 과정에서 필요한 레이저 출력의 최적화를 갖도록 해줍니다. 제조 과정 시 레이저를 추가하면, 여러 어플리케이션 용도에서의 대용량 처리와 까다로운 진행 과정에 도움이 됩니다.

용접

부품 결합 시, 금속 피복, 스팟 및 이음새를 용접할 수 있는 레이저는 신속하면서도 자동화된 공구입니다. 정밀 레이저 용접(welding)은 고정밀 전자 기기를 이용하는 현대식 산업 제조 업체에 강력한 프로세스를 제공해줍니다. 단, 스팟의 지름이 작을지라도 고속의 제조 과정에서 다양한 가공 소재에 약간의 열적 변형이 일어나게 됩니다.

커팅

절삭과 외형이 복잡할수록 레이저 커팅(cutting)을 사용해야 할 가능성이 더 높아집니다. 대부분의 금속 재질의 경우, 레이저 초점 지름이 작아야지만 빔의 에너지 입력이 국지적으로 도달할 수 있기 때문에 절삭 너비가 줄어들고 커팅 속도가 빨라지며 왜곡이 적어집니다. 레이저 커팅의 장점으로는 저열의 input이 있으며, 이는 절삭이 이루어지는 영역에서 빔을 국지적으로 시준해줍니다.

마킹

내구성이 있으면서도 콘트라스트가 높은 마킹(marking)은 반도체, 유기체 및 금속과 같은 소재 가공에서 레이저를 사용해 이루어집니다. 레이저 마킹은 부득이하게 개조된 기반이나 표면을 제거해줍니다. 이러한 레이저 마킹에는 재료가 갖는 기계적 속성을 바꾸어 표면을 경화시키는 표면 처리 방식도 있습니다.

조각

레이저 조각(engraving)은 소재를 잘라내거나 선을 긋는 방식으로써 고정밀 프린팅, 엠보싱 또는 부식을 처리하는 용도에 사용됩니다.

의료

레이저는 기존의 침습식 의학적 치료를 대체할 수 있는 강력하면서도 유용한 도구입니다. 의료용 레이저의 발전으로 안전하면서도 비외과적 장비의 개발이 늘어나면서 미용부터 피부과 외과에 이르는 다양한 범위의 치료법이 생겨나고 있습니다. 의료용 레이저 시스템에는 비구면 렌즈와 필터가 적용되기 때문에 레이저 치료법을 위한 신규 기술들이 최근에 더 많이 소개되고 있습니다.

제모 & 문신 제거

레이저를 이용한 제모와 문신 제거가 미용 업계에 유행처럼 빠르게 번져 나아가고 있습니다. 이와 같은 제거 방식은 비침습성으로서 레이저의 광파장과 헤어/문신 사이에서 일어나는 반응을 활용합니다. 제모 시술은 털의 성장을 막거나 천천히 진행시키는 반면, 문신 제거는 여러 파장대와 파워를 차례로 사용해 피부 표면 전반에 걸쳐 잉크가 제거될 수 있게 해줍니다.

치과 시술

치과용 레이저는 시술이나 기타 치료가 이루어지는 동안 구내 조직 및 근육을 보호하면서 치주 질환을 치료하는 데 필요한 강력한 도구입니다. 기존의 치과 치료 방식에 비해 레이저는 진행 과정의 효율성을 향상시켜줍니다. 예를 들어, 레이저를 이용한 충치 제거는 기존의 드릴을 이용한 방식보다 충치 제거가 훨씬 더 정밀하게 이루어집니다.

안과 시술

레이저는 LASIK과 같은 시력 교정술처럼 여러 안과 시술에서 공통적으로 사용되는 주요 도구 중 하나입니다. 레이저 치료법은 안질환, 시력교정 및 손상된 망막 복구와 같은 다양한 치료에 활용됩니다. 인간의 눈에도 안전한 레이저 기술은 각기 다른 안질환과 관련된 치료 기술의 향상을 불러옵니다. 이러한 어플리케이션 범주는 첨단 진단법과 레이저 어플리케이션을 혼합한 것과 마찬가지입니다. 눈과 관련된 기타 자세한 정보는 진단 기술의 첨단화 단원을 참고하시기 바랍니다.

성형 시술

레이저광의 뚜렷한 파장은 국지화된 부위에서 입사된 레이저광이 피부 조직과 같은 신체 조직에 반응하도록 성형 외과수술을 위한 국소적 에너지 스팟을 생성합니다. 레이저 성형 시술에는 주름 개선을 비롯해 피부 생장과 몽고 반점 제거술이 있습니다.

Laser Lenses

Laser Line Mirrors

Laser Beam Expanders

Laser Windows

Laser Beamsplitters

Laser Polarizers

엔터테인먼트

다양한 공연 시설장에서는 고감도의 강렬한 색채와 우수한 영상 전달을 위해 레이저를 주요 도구로써 더욱더 상용화해가고 있습니다. 레이저 쇼와 같이 공연의 차원을 높일 수 있는 정적광(static beam)을 사용하는 엔터테인먼트 분야에서 본래 사용하던 것이 바로 레이저였습니다. 레이저 소스가 지닌 간섭성(coherence)과 잠재적 광감도 때문에 정적인 레이저광 쇼를 능가할 수 있는 산업 분야로 확대될 수 있었으며, 상상력의 경계를 허물기 위한 기술들이 새롭게 등장하고 있습니다. 이와 같은 멀티미디어 용도에 필터와 실린더 렌즈를 활용하면 레이저 발사 형태와 제어에 도움이 됩니다.

레이저 프로젝터

레이저 프로젝터는 레이저를 장착한 고성능 프로젝터로서 마치 광원과 같은 역할을 합니다. 레이저 광원은 콘트라스트가 우수하고 색채감이 뛰어날 뿐만 아니라, 기존의 제논 전구보다 수명 또한 월등히 앞섭니다. 레이저 기술이 점차 첨단화되어 가면서 놀라운 영상력 및 긴 수명과 함께 현실성 있는 레이저 투사가 가능해졌습니다.

레이저 쇼

레이저 쇼는 지난 수년간 라이트 쇼를 보강하는 정도였으나, 최초의 레이저 쇼가 열린 이후로 레이저 광 기술에 사실상 엄청난 발전이 이루어졌습니다. 레이저 소스와 미러 스캐닝의 간섭성을 적용하면 레이저광 디스플레이를 통해 다양한 패턴과 파장을 갖는 완전 몰입형 멀티미디어 상연을 선보일 수 있습니다.

레이저 프린팅

레이저 프린팅은 레이저가 드럼(drum)에 반응하면서 종이에 토너를 전달하는 유비쿼터스 레이저 기술의 한 유형입니다. 기존의 복사기보다 레이저 프린터의 이미지 복사 속도가 훨씬 더 빠르기 때문에, 레이저 프린팅이야말로 여러 사용자들이 선호하는 방식입니다.

감지

레이저는 모든 산업 분야에서 활용되는 감지(sensing) 어플리케이션을 위한 강력한 도구입니다. 레이저에 개폐식 루프 제어(loop control)를 적용하면, 고속의 어플리케이션과 같은 위치 감지, 치수 측정 및 역학 계측에 사용할 수 있습니다. 레이저 펄스는 고속의 정밀 방식을 제공하여 레이저 및 비행시간 감지와 같은 감지 용도에 적합합니다. 비구면 렌즈와 실린더 렌즈는 감지 시스템에서 빔을 적절히 쉐이핑하는 데 유용한 광학 부품입니다.

광선 레이더

Light Detection and Ranging의 약자인 LIDAR(레이더)는 지질학, 삼림관리학 및 오토메이션과 같은 여러 분야의 어플리케이션에 활용되는 강력한 영상 처리 및 계측 도구입니다. 레이저 탐지 기술을 적절한 센서와 결합하면, 레이더는 스펙트럼의 특정한 일부를 이용해 다양한 사물을 표적화하고 탐지된 사물의 특수 정보를 획득할 수 있습니다. 기상 측정 분야에서 광범위하게 이용되는 레이더는 자율 주행 차량 기술과 점점 더 많이 결합 시행되고 있습니다.

원격 감지

레이저는 삼각형의 시그널을 이용해 먼거리를 감지하는 데 사용됩니다. 어플리케이션이나 모니터링 절차가 먼 곳에서 이루어지더라도, 기타 원거리 감지에 비해 레이저는 훨씬 더 높은 해상력을 보유합니다. 레이저 기반의 감지는 포면의 프로파일링, 로봇 프로세스 제어, 치수 측정 및 기타 프로세스 제어 어플리케이션에 유용한 방식입니다.

화학적 탐지

협폭의 파장 분배와 파워의 높은 안정성 덕분에 레이저는 화학 탐지 기술에 매우 알맞은 도구입니다. 레이저를 사용해 굴절률의 미세한 변화나 미량의 물질을 탐지할 수 있음으로써, 원격 탐지에 뛰어난 선택이 될 수 있습니다.

Laser Lenses

Laser Line Mirrors

Laser Line Mirrors

Laser Aspheres

Laser Aspheres

Laser Beam Expanders

Laser Beam Expanders

Laser Windows

Laser Windows

Laser Polarizers

Laser Polarizers

UV 레이저 옵틱

Ultraviolet (UV) laser optics는 반도체 공정, 형광 현미경 검사, 그리고 레이저 미크로 기계 가공과 같은 다양한 어플리케이션에서 중요성이 점차적으로 증가하고 있습니다.


EO와 제휴를 체결해야 하는 이유는?

 

EO에서 디자인하고 제작

TECHSPEC® 부품들은 EO에서 직접 설계하고 제작하는 제품들로서 레이저 미러, 어셈블리, 비구면 렌즈 그리고 기타 다양한 레이저 광학 부품 등이 있습니다.

 

엔지니어링 전문성

어플리케이션, 디자인 및 제조에 관한 전문 지식을 갖춘 150명 이상의 엔지니어를 비롯해 폭넓은 엔지니어링 기술 보유.

 

고품질

모든 레이저 광학에 적용할 수 있는 고품질 등급의 소재와 코팅을 비롯해 레이저 용도의 요건에 맞는 다양한 수준의 성능 제공.

 

신뢰성

최종 제품이 미리 지정된 스펙 기준에 부합하도록 소량 및 대량 유무에 상관없이 제조 사양을 일관성 있게 충족.

 

계측 기술

고객에게 선보이는 제품의 스펙을 계측하고 이를 보장하기 위해 기업내 계측 설비 보유.

기타 기술자료

어플리케이션 노트

기술 정보와 어플리케이션 예제를 통해 이론적 설명, 관련 공식, 그래픽 삽화 및 기타 내용 제공.

Beam Expander
Selection Guide
읽어 보기  

기성 부품을 사용한 Custom Optical Isolator 설계하기
읽어 보기  

Characteristics of
2µm Lasers
읽어 보기  

Coherent® Laser
선택 안내
읽어 보기  

레이저 조명을 이용한 형광 이미징
읽어 보기  

Quantum Cascade Lasers와 어플리케이션
읽어 보기  

Spatial Filter 이해하기
읽어 보기  

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials
읽어 보기  

High Power Laser Mirror의 취급 및 저장
읽어 보기  

High-Power Optical Coating의 복잡성
읽어 보기  

Fundamentals of Lasers,
How do they Work?
읽어 보기  

Laser Damage Threshold Testing: Testing and Defining
읽어 보기  

기술 보도자료

에드몬드 옵틱스가 산업 간행물에 저술한 기술 기사와 EO 엔지니어 팀과 주요 관리 부서에서 기고한 기술 자료 링크 모음.

No One-Size-Fits-All Approach to Selecting Optical Coatings
바로 확인  

An In-Depth Look at Spherical Aberration Compensation Plates
바로 확인  

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold
바로 확인  

Optical Design: How to select the right laser beam expander
바로 확인  

계산기

옵틱, 이미징 및 포토닉스 산업 분야에서 널리 참고되고 사용되는 광학 공식을 기반으로 한 기술 계산기.

Laser Spot Size
계산하기  

Gaussian beam
계산하기  

Laser Induced Damage Threshold Scaling
계산하기  

동영상

각종 정보가 담긴 사내 영상과 교육 영상으로서 간단한 기술적 조언에서부터 어플리케이션 기반의 제품 시연까지 확인할 수 있습니다.

Cylinder Lens 제품 리뷰
시청하기  

Beam Expander Product Overviews
시청하기  

High Reflectivity Mirrors For Laser Applications
시청하기  

Monolithic Beam Expander의 배치 방식
시청하기  

How to Align a Laser System
시청하기  

How to Build an Optical Isolator with Stock Components
시청하기  

Beam Combining for Increased Power
시청하기  

OBIS Galaxy Laser System
시청하기  

Stefaan V
 

고객 서비스를 위한 광학 기술 전문가

스테판 반덴드리샤(Stefaan Vandendriessche)는 당사 레이저 옵틱 프로덕트 라인 부서의 매니저입니다. 스테판이 하고 있는 일은 레이저 옵틱 제품을 개발하고 올바른 레이저 광학 기술을 개발하는 것으로서 이를 통해 에드몬드 옵틱스로 하여금 고객의 니즈를 충족하면서도 과학 업계를 위한 어플리케이션을 진보시켜나아가도록 하는 제품을 보장하도록 합니다. 여러 전시회를 통해 스테판을 만나보실 수 있으며 궁금한 사항은 당사로 문의하시기 바랍니다.

left quotation mark EO에서 생상하는 옵틱을 통해 미래를 열 수 있으며, 고객의 목표 성취에 필요한 기술과 제품을 개발하는 일이 개인적으로 굉장히 마음에 듭니다. 초기 개발 팀의 일원으로서 훗날 맞이하게 될 어플리케이션에 필요한 재료를 가공하는 레이저 시스템의 개발이나 차세대 의료 관리의 길을 열어주는 의료 어플리케이션 개발 시스템을 통해 EO에 도움이 되고자 합니다.  right quotation mark

--레이저 옵틱 프로덕트 라인 매니저, Stefaan Vandendriessche

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×