Amplifiers

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Current Amplifier Modules Current Amplifier Modules
Top Seller
  • 가변형 Gain
  • 빠른 속도와 낮은 노이즈 디자인
  • USB 조절 버전

Amplifier는 photodetector의 출력 에너지를 증폭시키는 데 사용됩니다. 뿐만 아니라, 다수의 illumination 측정이나 분광학 용도에서 전기적 신호를 바꿔주는 역할을 합니다. Amplifier는 photodetector로부터 전송되는 작은 전류를 쉽게 탐지할 수 있도록 증폭시켜주는 디지털 시스템입니다. 또한, Amplifier는 다른 디지털 장비에서 신호를 읽을 수 있도록 photodetector의 전류를 전압으로 바꿔줍니다. Amplifier는 광 측정 용도에 있어서 detector system의 유용성을 높여주는 필수적인 장비입니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작