Danfoss: 에드몬드 옵틱스의 사례 연구

대기 오염을 감시하고 규제하는 작업은 깨끗한 환경을 만들기 위해 반드시 거쳐야 하는 단계입니다. 덴마크에 본사를 둔 하이 테크 기업인 Danfoss IXA는 환경에 관한 규정을 전부 준수하면서 화물선에서 발생하는 NO, NO2, NO3, SO2, NH3 배출량을 감시하는 자외선 흡수 분광기 기반의 해양 배기 가스 센서인 MES 1001 장비를 개발하였습니다. 이러한 장비는 선박의 배기 시스템 내부에 위치하기 때문에 관련 광학 부품은 극한의 조건에 노출되더라도 최대 500°C의 온도와 매우 높은 압력을 동시에 견딜 수 있습니다. Danfoss IXA는 고객의 까다로운 요구 사항을 충족시킬 수 있는 광학 부품을 개발할 파트너를 찾던 중 일반적인 역량을 뛰어넘는 도전 과제를 착수할 수 있는 에드몬드 옵틱스를 발견하였습니다. EO는 센서만의 독특한 요건을 검증하기 위해 맞춤형 테스트베드를 제작하였으며 이로 인해 Danfoss IXA의 스펙을 충족하는 견고한 시스템을 제작할 수 있었습니다. Danfoss IXA는 에너지 최적화와 배기 가스 측정에 초점을 맞춘 해양 산업 분야에 적합한 센서 및 시스템을 개발하는 Danfoss Group의 일부로서 식량 공급, 에너지 효율성, 기후 친화적 솔루션 등의 다양한 시장에 필요한 광범위한 테크놀로지를 생산하는 글로벌 기업입니다. 기타 자세한 사항은 https://www.edmundoptics.co.kr/company/...에서 확인하세요.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 개요

}
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작