제품의 수명이 다할수록 옵틱과 이미징의 영향을 받는 장비, 기기, 플랫폼을 성공적으로 이끄는 데 있어 무엇보다 중요한 것이 바로 신속한 프로토타이핑입니다. 신기술이 급속도로 도입되면서, 프로토타입 개발 시간을 단축하는 것이 이제는 필수나 마찬가지입니다. 프로토타이핑을 더 빠르게 처리할수록 제품 출시를 더욱 앞당길 수 있습니다. 고객의 타임라인과 조달 요구 사항에 따라 광학 프로토타입을 빠르게 진행할 수 있는 몇 가지 해결책이 있습니다: 기성 부품의 활용, 기성 부품의 개조, 신속한 맞춤형 솔루션의 창조.
신속한 광학 프로토타이핑을 위한 13가지 창의적 "해결책"
모든 어플리케이션은 고유의 타임라인, 자격 및 스펙을 갖추고 있긴 하지만, 일반적으로 이용할 수 있는 몇 가지 기술만으로 프로토타이핑 작업의 전체 작업 시간을 단축할 수 있습니다. 아래에는 광학의 서브시스템을 빠르고 효율적으로 프로토타이핑하는 데 활용할 수 있는 13가지의 창의적 "해결책"이 나열되어 있습니다:
렌즈 요소의 개수와 난이도를 감소시키기 위해 단색을 이용
구입 가능한 기성 단일 렌즈를 이용해 "최상의 형태"에 가까운 맞춤형 렌즈 제작
이미징 렌즈를 뒤집어 대물렌즈로 활용
기성 광학을 이용해 복합 조립품을 맞춤 제작함(customize)
Inner diameter threaded prototyping tube의 활용
Shim, spacer, monolithic mount와 같은 기계 부품을 3D로 프린트
표준 window를 개조(modification)해 mirror, filter, beamsplitter와 기타 부품을 위한 비용 효율적인 기판(substrate)으로 사용
Compensator plate를 이용해 광학 수차 보정
표준 lens를 개조(modification)해 100% 맞춤 렌즈의 작업 소요 시간을 단축
어셈블리의 aperture를 서로 교환하고 코팅을 변경
완전한 맞춤형 프로토타입의 신속한 처리를 위해 공급 업체와 조기에 빈번히 거래
옵틱을 정확하게 파악하기 위해 판매 업체의 허용오차를 숙지
비용과 납품 기한을 단축하기 위해 제조 가능성을 설계해봄
신속한 광학 프로토타이핑을 위한 위의 13가지 "해결책"을 더욱 자세히 확인하고자 할 경우, 에드몬드 옵틱스의 프로토타이핑 전문가인 Jeremy Govier와 Andrew Lynch가 소개하는 아래의 웹비나를 시청하시기 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)