|
텔레센트릭 렌즈에 액체 렌즈를 결합하여 신속한 오토포커스 제공 |
|
작동 거리를 조절하는 동안 시차 오류(parallax error)가 제거됨 |
|
작동 거리 전체 범위에서 텔레센트릭 성능 유지 |
|
측정, 계측 및 배치 용도에 적합 |
Liquid Lens Telecentric Lens는 빠르고 정확한 측정을 제공하도록 설계된 제품으로서 검사 시스템의 처리 속도를 높여줍니다. 기존의 텔레센트릭 렌즈는 고정된 작동 거리를 가지고 있어 서로 다른 작동 거리에서는 피사체의 보정이 불가능합니다. 따라서 텔레센트릭 렌즈만으로 깊이가 있는 피사체를 검사하려면, 피사체의 위치를 재설정하거나 작동 거리가 다른 새로운 텔레센트릭 렌즈를 사용해야 합니다. 결국 이와 같은 제한은 측정 속도를 지연시키고 처리량을 제한하는 결과를 낳게 됩니다. 반면에 Liquid Lens Telecentric Lens는 작동 거리가 달라도 수밀리초 만에 리포커싱이 가능해 이러한 초점의 한계를 극복할 수 있습니다.
기존의 이미징 렌즈를 사용하면 피사체의 크기가 다를 경우 초점을 기계적으로 다시 맞춰야하기 때문에 처리량을 제한하는 속도의 지연이 발생합니다. 아래의 애니메이션(그림 1)에서는 회로 보드 핀을 검수하기 위해 Liquid Lens Telecentric Lens를 사용할 경우 작동 거리의 신속한 조절과 서로 다른 핀 상에서 리포커싱이 어떻게 이루어지는지를 설명해줍니다.
기존 렌즈의 각도 시야(AFOV)는 피사체와 렌즈의 간격이 증가함에 따라 배율이 감소하면서 시차 또는 원근법의 오류를 일으킵니다. 렌즈의 심도 내에 머무르더라도 피사체를 이동시키면 배율 변경으로 인해 측정된 이미징 시스템의 수치가 바뀌게 되고 즉 이러한 결과는 정밀도의 감소로 이어지게 됩니다. 텔레센트릭 렌즈는 일정한 비각도시야(non-angular field of view)를 가지고 있어 시차 오류가 제거됨에 따라 깊이에 따른 배율의 변화가 발생하지 않습니다. 텔레센트릭 렌즈와 기존의 고정 초점 길이 렌즈를 둘 다 사용해 작동 거리가 다른 곳에서 2개의 서로 다른 피사체에 관한 이미지를 비교한 내용이 그림 2에 나와 있습니다.
그럼에도 텔레센트릭 렌즈는 특정 작동 거리에 최적화가 되어 있습니다. 액체 렌즈와 결합함으로써 전체 작동 거리 범위에서 텔렉센트릭 성능과 이미지 품질을 유지하면서도 더 나아가 작동 거리 변경을 보정할 수 있게 됩니다.
Telecentricity에 관한 더 많은 정보는 당사의 어플리케이션 노트 Telecentricity의 이점에서 자세히 다룹니다.
액체 렌즈(Liquid lens)는 광학 등급의 액상을 함유한 소형 셀입니다. 이러한 액체 렌즈는 렌즈 셀에 전류나 전압이 전달되면 자체적 형태를 변경하면서 렌즈의 초점 거리와 작동 거리를 이동시킬 수 있습니다. 액체 렌즈는 신속한 초점 재조절, 높은 처리량 및 작동 거리 변경이 필요한 이미징 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
에드몬드 옵틱스에서 제작한 TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens는 액체 렌즈를 결합한 형태로서 작동 거리 전 범위에 걸쳐 텔레센트릭 성능을 유지하면서 신속한 오토포커스 기능을 제공합니다. 이러한 렌즈는 성능이 증명된 당사의 TECHSPEC® telecentric lens에 액체 렌즈의 유연성이 더해진 이상적인 조합의 제품입니다.
더 알아보기고객의 특정 어플리케이션 요건에 맞게 재단한 customized Liquid Lens Telecentric Lens 역시 취급합니다. 더 자세한 정보는 당사의 기술 지원 엔지니어에게 문의 바랍니다.
네, 가능합니다. 맞춤 제작 요청에 따라 liquid lens를 다른 유형의 렌즈와 결합해드릴 수 있습니다. 또한 액체 렌즈, 고정 조리개, 내부 필터 홀더와 같은 교체식 액세서리를 통합할 수 있는 모듈식 Cx Series Fixed Focal Length Lens도 취급합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)