Large Field of View Telecentric Lenses

Nick S

Large Field of View Telecentric Lenses

넓은 시야(FOV)를 갖는 telecentric lens는 까다로운 계측 용도에서 측정과 검수 시간을 줄여줍니다. 측정과 검수 시간을 줄임으로써 단위 시간당 제품 처리 속도가 훨씬 빨라지고 전반적인 비용이 감소합니다.

센서 기술이 발전하면서 비용 효율성은 더욱 증대되고, 픽셀 사이즈는 점차 작아지며, 카메라의 해상도는 증가해가고 있습니다. 과거에는 7-9µm의 픽셀 사이즈를 표준으로 여겼기만, 오늘날에는 표준 사이즈가 3-5µm이며, 1-2µm의 소형 픽셀이 보편화되어 가고 있습니다. 이전 사용자들은 반드시 오프라인으로 피사체를 상세히 측정하고 검토를 해야만 했습니다. 하지만, 현재는 고해상도 센서가 꾸준히 보급되면서 계측 시스템 운영에 방해를 가하지 않으면서도 온라인으로 피사체를 측정하고 검수할 수 있는 이미징 성능을 갖게 되었습니다. 제품 생산 중에 방해 요소가 적어지면 검수 시간 또한 빨라져, 전반적인 생산 소요 시간이 줄어들게 됩니다.

머신 비전에서 사용되는 대다수의 피사체는 50-200mm의 크기를 갖습니다. FOV가 넓은 telecentric lens를 사용하면, 렌즈의 재배치나 피사체의 오프라인 검수 없이도 한 번에 피사체 전체를 측정할 수 있어 계측 속도가 훨씬 빨라집니다. 어느 telecentric lens든 FOV는 앞쪽에 있는 옵틱의 지름에 의해 제한됩니다. 더 넓은 FOV가 필요하다면, 전면 옵틱의 지름 또한 커져야 합니다. 결과적으로 large FOV telecentrics는 비용이 고가이기 때문에, 이러한 렌즈를 사용해야 하는 프로젝트와 어플리케이션을 고려할 때 성능, 중량, 사이즈 및 비용에 관한 요건의 균형을 갖는 게 더욱 중요합니다.

교육 자료

Technical Article Icon

Telecentricity의 이점

기존의 렌즈와 비교 시 telecentric lens
사용이 가져다주는 이점 알아보기

읽어보기
Technical Article Icon

고급 Telecentric 디자인 항목

Object space telecentricity, image space telecentricity, double telecentricity 사이에 존재하는 차이점에 관한 고찰

읽어보기
Technical Article Icon

Distortion 및 Telecentricity 사양

Telecectric lens에서 왜곡이 나타나는 방식에 관한 설명과 telecentricity의 상세 스펙 정의

읽어보기
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작