눈은 가장 강력한 인체 조직 중 하나입니다. 광학 연구용 등급의 시스템을 기반으로 한 개발과 휴대용 의료 장비로 현장에서의 진단이 가능해지면서, 실명, 잠재적 유전질환 또는 당뇨망막병증과 같은 건강상의 문제들을 이제는 신규 의료 기술로 진단하고 치료할 수 있게 되었습니다. Edmund Optics®의 aspheric lenses와 achromatic lenses는 눈, 안구 세포, 레이저 및 신경계를 영상 촬영하는 광학 장비 내에 결합되어 자주 활용되곤 합니다. 비구면 렌즈는 구면 수차 보정 기능이 있어 눈의 섬세한 구조도 높은 품질의 이미지로 촬영할 수 있는 반면, 무색 렌즈의 색 수차 보정 기능은 광대역 조명 광원과 사용 시 높은 성능을 얻을 수가 있습니다. 당사의 광대역 무반사 코팅(anti-reflection coating)은 투과 범위가 넓어서 UV, VIS 및 NIR 파장에서 다양한 LED 및 레이저 광원을 처리할 수 있습니다. 이외에도, 무반사 코팅은 다양한 옵틱에도 적용할 수 있어 여러 가지 모드에서의 영상 촬영이 보장됩니다.
제품 보기아래의 사진들은 첨단 진단 기술로 발견할 수 있는 대표적인 안질환입니다. 이와 같은 질환은 연령이나 외상과 관련된 다양한 원인으로부터 발생하지만, 광학 산업의 발달로 좀 더 쉽게 발견할 수 있게 되었으며, 이러한 진단 기술의 발달은 의료 기술과 장비를 진보시키는 일종의 발단으로 거듭남으로써 빠르고 간편한 휴대용으로서의 사용이 가능해졌습니다.
오늘날에는 안질환을 치료하는 데 사용되는 여러 종류의 첨단 진단 기술이 존재합니다. 더욱 다양해진 진단법과 기술 장비가 진보한 광학 기술과 합쳐지면서, 안질환을 적절한 시기에 정확하게 진단할 수 있게 되면서, 불치병에 대한 더 많은 정보와 치료법에 관한 길을 얻을 수 있게 되었습니다.
Aspheric lens는 구면이나 원통형이 아닌 형태로 이루어진 표면을 특징으로 하며, 렌즈의 중심에서부터 반지름이 변화하는 곡률 반경을 가지고 있습니다. 비구면 렌즈의 주요 장점으로는 구면 수차를 보정하는 능력과 높은 해상도의 이미지를 생성하는 능력이 있습니다. 이러한 렌즈는 OCT, biometrics, LASIK 수술과 같은 다양한 테크닉과 함께 사용됩니다.
비구면 렌즈 구조, 특징 및 제조 방식
읽어보기
TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lenses
알아보기
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses
알아보기
Achromatic lens는 2개의 광학 요소를 접합한 구조로서 색 수차와 구면 수차의 영향을 제한하도록 설계되었습니다. 이러한 렌즈는 안질환 검진을 위해 전체 파장대를 활용하는 산동안저카메라와 광대역 OCT 시스템과 같은 다양한 안과 장비에 사용됩니다.
Forus Health는 EO의 광학 설계 전문성과 기성 광학 부품의 영향력을 이용해 3nethra를 설계하였으며, 이 기기는 인도에서 저렴한 비용으로 공급되는 휴대용 안과 장비로서 예방 가능한 안질환을 검진하는 데 사용됩니다. 인도에는 인구대비 안과 전문의들의 수가 극히 적기 때문에, 이처럼 간편한 의료 기기는 당뇨성 망막질환, 시력/각막 질환과 더불어 백내장 및 녹내장을 확인하고 예방하는 데 큰 도움을 줍니다.
다운로드하기