에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 어플리케이션 노트 / Optics / 왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?
왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?
Edmund Optics Inc.

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Achromatic Cylinder Lens

Achromatic Cylinder Lenses는 기존의 Cylinder 렌즈에 비해 image plane에서 구면 및 색수차를 월등히 줄여주는 점을 포함하여 성능면에서 더 많은 장점을 제공합니다. LED 광원과 함께 사용할 경우, Achromatic Cylinder Lens는 line 생성에 적합합니다. LED는 주로 단색 조명 광원으로 여겨지지만, 일반적으로 약 30nm의 FWHM 스펙트럼 밴드폭을 가집니다.

표1은 다양한 achromatic cylinder lens 및 동일한 standard cylinder lens를 통해 초점이 맞춰진 520nm LED 선폭(line width)을 비교합니다. 감소된 선폭은 LED-based scanning 장치에 더 높은 해상도, 증가된 Signal-to-noise, 및 월등한 처리량을 제공합니다.

표 1: 다양한 focal length를 위한 최대 12.5mm 직경 cylinder lens의 선폭(line width)
Focal LengthAchromatic Cylinder LensCylinder Lens
25mm 60μm 275μm
50mm 8μm 77μm
75mm Diffraction Limited (8μm) 45μm
100mm Diffraction Limited (10μm) 34μm

그림 1은 PCX cylinder lens의 구면 수차 영향을 나타냅니다. achromatic cylinder lens로 색수차가 감소되는 이점이 있으며, 이런 경우 매우 얇은 line에서도 훨씬 더 감소된 구면 수차를 가집니다.

Illustration of the effect of spherical aberration through the PCX cylinder lens
Figure 1: PCX cylinder lens의 구면 수차 영향에 대한 설명

이 콘텐츠가 고객에게 도움이 됩니까?

UV, VIS, IR 스펙트럼을 위해 다양한 종류의 AR(무반사) 코팅이나 비코팅 처리 옵션을 이용할 수 있습니다. Achromatic, acylinder, plano-convex, plano-concave, rod 버전으로 공급됩니다.

Cylinder Lens를 사용해 laser line generator를 만들고 circular beam을 생성하기 위한 공식을 검토합니다.

achromatic lenses의 많은 장점들을 찾아보고 여러분의 광학 시스템에 이 제품이 필요한 이유를 알아 보십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×